This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1529336/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

我使用了电机控制 SDK 通用工程和实验 解决方案 、并按照文档 universal_project_and_lab_users_guide.html 的说明运行该解决方案。  我可以旋转电机 (Anaheim_BLY172S_24V)、但 angleFOC_和 电流的图形看起来很奇怪、不像文档中所示  

余弦值

角度

我使用 eSMO 进行电机算法。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何绘制波形?  是否使用在工程中启用的 DATALOG 功能?  

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、我使用了 项目中启用的 DATALOG 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    波形看起来过流/欠流。 您可以在运行以调试要绘制的值时在 CCS 表达式中添加 DATALOG 结构。

    此致、

    Kevin