This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:无传感器 BLDC/PMSM 电机控制

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1529044/tms320f2800157-sensor-less-bldc-pmsm-motor-control

器件型号:TMS320F2800157

工具/软件:

您好、

我们正在启动一个新的 BLDC 电机控制工程、并正在寻找一个可以为 BLDC/PMSM 电机实现无传感器控制的 TI 控制器。 我想使用 TI 的 InstaSPIN FOC/Motion。 F2800157 是否具有运行 InstaSPIN 所需的硬件功能? 它是否在 ROM 中具有栈?我是否必须使用 SDK? 如果这不是正确的起点、这是合适的替代器件。

请注意、我不想去上一代零件。  

更早需要这些信息。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:

    有关 F2800157 的无传感器电机控制示例、我们建议您参阅 motorcontrol SDK 中的通用电机控制实验解决方案。

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj26a/spruj26a.pdf?ts = 1750263869214&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我需要冻结器件。 它是在 ROM 中具有栈还是必须使用 SDK? 我更喜欢从硬件中具有堆栈的器件开始、否则需要推荐在硬件中具有栈的器件。 我确实查找并了解了 F280039C、25C、49C 等新器件中的这些器件。 请确认。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:

    您可以使用 F28004x 并参考 ROM 上具有 FAST 库的解决方案“boostxl_drv8320rs"。“。

    对于具有通用电机控制实验的新一代器件 (F280039、F280025、F2800157)、算法库 位于闪存上。 对于 FAST 观测器、详细的实现被隐藏、您可以调用 用于计算的 API。 对于 eSMO、详细的实现是公开的。  

    谢谢、

    Jiaxin