This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:使用串行闪存编程时返回 PROGRAM_ERROR

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530951/tms320f2800157-q1-return-program_error-when-use-the-serial-flash-programming

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具/软件:

你好、团队

我的客户 使用 flash_kernel_ex3_sci_flash_kernel 通过 SCI 接收新固件并将其编程到闪存中。

这些内容参考用户指南: C2000 微控制器串行闪存编程(修订版 H)

他们可以成功地将 led_blink.txt 演示编程到 DSP、但当他们要将自己的应用程序代码编程到 DSP 时、则失败。

它显示错误信息:

我们在其 cmd 文件中找到 0x086044。

可能是什么原因导致的?  

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    是否是链接器命令文件中的示例 128 位对齐 (ALIGN8)?

    谢谢。此致、

    Charles