This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:TIDM-02002、与通用 LLC 控制的比较

Guru**** 2573605 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531896/tidm-02002-tidm-02002-and-comparison-with-general-llc-control

器件型号:TIDM-02002

工具/软件:

您好、

TIDM-02002 使用基于 C2000 的数字控制实现双向 CLLLC 谐振双有源电桥。

虽然 C2000 数字控制的灵活性得到了广泛认可、但我们有兴趣了解基于 C2000 的数字 LLC/DAB 控制与更传统的 LLC 控制方法(例如模拟控制器 IC 或基于固定逻辑的方法)之间的差异。

如有文档、比较材料或白皮书可提供以下方面的见解、我们将不胜感激:

  • 频率和相位控制灵活性

  • 如何在轻负载或空载条件下实现优化

  • DAB/CLLLC 配置中的效率提升和 ZVS 控制

  • 能够适应数字补偿、占空比调制和无缝模式转换等动态变化

我想知道除了参考设计应用手册之外是否还有其他内容。 即使没有正式文件、我们也欢迎在这些问题上有任何内部知识或指导。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了参考设计和文档之外、我们没有其他文档可供分享。 此参考设计演示了基于 C2000 的数字实现的所有这些方面(您提到)。