This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:诊断错误"设备保持复位状态"

Guru**** 2767875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532036/tms320f28379d-diagnose-error-device-is-held-in-reset

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

您好、

我正在使用 C2000 微控制器。 我使用的是 Simulink C2000 Blockset。 目前我遇到这个问题“器件保持在复位状态“。 以前它完全正常工作。

在这里、我分享有关错误的更多信息:
严重级别:C28xx_CPU1:在长度第 0 页的 0x5fb00 处写入存储器块时遇到问题 0x2:(错误–1137 @ 0x6)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)严重:C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入 0x05FB00@程序

严重级别:C28xx_CPU1:在长度第 1 页的 0x5f800 处写入内存块时遇到问题 0x2:(错误–1137 @ 0x5F802)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)严重:C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入 0x0005F800@数据

严重级别:C28xx_CPU1:在长度第 0 页的 0x5fb00 处写入存储器块时遇到问题 0x2:(错误–1137 @ 0x6)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)严重:C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入 0x05FB00@程序

严重级别:C28xx_CPU1:在长度第 1 页的 0x5f800 处写入内存块时遇到问题 0x2:(错误–1137 @ 0x5F802)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)

@:C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入 0x0005F800 μ s 数据

严重级别:C28xx_CPU1:初始化闪存编程时出错:接口从 dll 返回、但闪存在此器件上不可用。

严重级别:C28xx_CPU2:在读取寄存器 PC 时遇到问题:(错误–1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)严重:C28xx_CPU2:读取寄存器 ST1 时出现问题:(ERROR –1137 @ 0x6) 器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)