This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CLB BiSS-C 实现/移植设计的可用性

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SJ, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531417/tms320f28p550sj-availability-of-clb-biss-c-implementation-porting-the-design

器件型号:TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKSysConfig

工具/软件:

您好、

我正在尝试使用 CLB 单元在 TMS320F28P550SJ 处理器中实现 BiSS-C 协议。

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中提供了一个示例、但据我了解、该示例仅适用于选定数量的 C2000 处理器。

是否有任何计划为 F28P55 处理器发布示例工程、或者是否可以在不投入过多时间和精力的情况下移植示例?

如果没有、将示例移植到处理器的最佳方法是什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不知道将 BiSS-C 示例移植到 f28p55x 器件的具体计划。 在固件方面、从 f28p65x 的移植应该相对简单、但是、尤其是考虑到该工程使用 SysConfig。 此外、确保替换通用器件特定文件并更正工程属性(编译变量,SysConfig 选项,预定义符号)以及更改 SysConfig 文件。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您联系我们! 这很不幸、但我会试着自己转换这个示例。