This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:TMS320F28023

Guru**** 2929880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530504/tms320f28023-tms320f28023

器件型号:TMS320F28023
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:


的定点 C28x 兼容版本、DCL_runPI_L1()可与早期 DCL 版本中存在的 TMS320F28023(非 CLA、非 FPU)配合使用。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对延误表示歉意。

    DCL 已支持 DCLC28.h 中的一些 32 位固定点函数、DCL_runPI_A1 将是与串联 PI 控制器等效的固定点函数。 请注意、该实现是汇编语言、因此还请包含.asm 文件 (Ware_Path c2000\libraries\control\DCL\c28\source\DCL_pi_a1.asm)。

    DCL_PI_A1.asm 是用纯 C28x ISA 编写的 、没有 FPU/TMU 扩展、因此它应该与未经测试的旧器件一起使用。 但请仔细检查。 如果您有任何编译/链接问题、我建议您在 ABI 中使用 EABI 而不是 COFF。

    此致、

    Sen Wang