This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:为 F2808 微控制器创建新应用

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, C2000WARE, TMS320F280049, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531921/tms320f2808-creating-a-new-application-for-f2808-microcontroller

器件型号:TMS320F2808
Thread 中讨论的其他器件: C2000WAREcontrolSUITE

工具/软件:

我们有一个带有 TMS320F2808 微控制器的旧板、我想使用一些示例应用对其进行编程、以验证端口和外设。 我无法找到特定的 CCS 版本和 C2000Ware 版本来在设置了某些引脚配置和端口的情况下建立空工程。 有人能帮我解决这个问题吗? 我需要先创建一个空工程并设置一些引脚、然后使用 XDS110 调试器进行刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aashik:

    我们不再为此器件维持有效的软件支持  。我建议切换到 www.ti.com/.../TMS320F280049、这是  C2000 实时控制器最新的 100MHz 和 100 引脚系列器件。 如果有犹豫,请告诉我。  

    controlSUITE 具有适用于 F2808 器件的旧版软件。 但请注意、它不再进行维护。


    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    我知道您目前不支持它。 但我想知道哪个 IDE 版本支持 F2808。 我们正在使用 F28650DK6 芯片重新设计电路板。 但要做到这一点,我们需要了解我们当前的板是如何工作的,因为它是旧的,我们没有源代码等 因此、在设计新硬件之前、我们需要在现有硬件中进行证明。 因此、我需要一些 IDE、可以在我们的旧硬件上对其进行构建和测试。
    我在控制套件中搜索、但没有找到任何关于 F2808 的参考。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aashik:

    感谢您提供更多信息。 我理解您的请求。 抱歉、我没有意识到该设备的 device_support 不包括在内。 下面是指向软件包下载的链接。

    https://www.ti.com/tool/download/SPRC191 

    似乎 CCSv5 是随示例发布时提供的 IDE 支持。 以下是用于下载较旧版本 IDE 的链接。

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO 

    希望这可以解决您的请求。

    此致、

    Ozino