This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P659DK-Q1

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530992/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p659dk-q1

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

我们使用内部电源为 VDD 供电。 QFP 封装上的引脚 119 接地。

 审核期间、我的同事 Do by the US - TI support 会收到信息、如果他们要为 ADC 使用内部基准、则必须停用 VDD 内核内部电源。  

引脚的 37、53、35 连接在一起...

为什么?

我在 DS 中看不到这方面的信息?

你能在这里支持我吗?

此致、

Omar Vit

µC ü tte-Support @ Vitesco - Schäffler ö m AG Nuremberg。

紧急!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    要使用内部稳压器、您需要将引脚 119 置于高电平(连接到 VDDIO)、以在内部生成 VDD (1.2V)。

      

    ADC VREF 有几个部分被提及使用内部基准  

    原因是内部缓冲器仅连接到 ADC A(对于 B 和 C)、它需要从外部布线。

    让我回到您需要禁用内部 VREG (VDD LDO) 以使用 ADC 内部基准的器件上。  

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>要使用内部稳压器、您需要将引脚 119 设置为高电平(连接到 VDDIO)、以在内部生成 VDD (1.2V)

    否! 请仔细阅读。 写的内容如下:

    将低电平连接到 VSS (GND)、以启用内部 VREG(线性稳压器开启,从而为 Vcore 提供电压)

    关于我的 Vref 连接是清楚的,它给了一些激活他们.... 此外、外部连接对我来说也是清晰的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    是的,你是对的。 想念它。 我正在与团队联系、了解有关 ADC 基准查询的任何背景信息、我们会尽快回复您。

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    我已经就此与团队进行了关于内部 VREG 稳压器和 ADC VREF 的检查。

    根据团队与您的团队的讨论、不使用内部电压的原因如下所示。  

    1. 为了满足安全要求、应从外部监控 VDD (1V2) 和所有其他电源轨、以确保适当的工作范围。  在我们的所有 C2000 DS 中、由于具有宽工作电压范围、我们并不要求内部 VREG 符合安全标准、因此我们建议在安全应用中使用外部 VREG。  
    2. 对于内部 VREF 模式、 也不满足安全要求、因为这将成为单点常见故障的来源、在这种情况下、如果 VREF 值不正确、所有 ADC 读数都会产生不正确的结果。  
    3. 我们方面提出了两项建议:
      1. 通过监控电路或从外部测量/监控内部 VREF 的输出
      2. 在其中一个 ADC 上使用外部 VREF、而其他 ADC 将处于内部 VREF 模式。  这样、ADC 将使用不同的电压基准源独立监控值。

    BR、

    Nilesh