This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:[F280049C LaunchPad] ADCB 模块卡在 1.65V 参考电压下、而 ADCA 使用 3.3V 电压工作—如何解决 VREF 差异?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532301/launchxl-f280049c-f280049c-launchpad-adcb-module-stuck-at-1-65v-reference-while-adca-works-with-3-3v-how-to-fix-vref-discrepancy

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:

我正在使用  LAUNCHXL-F280049C 、我将 ADC A 模块和 ADC b 模块用于两个、我已将 VRE 设置为 3.3、但对于 bmodule ADC、结果寄存器显示为 1.65 伏。基本上、B 模块 ADC 的参考电压将为 1.65 伏、模块的 ADC 将接近于 3.3V。如何解决这个问题