This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:ADC

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532001/tms320f2800137-adc

器件型号:TMS320F2800137

工具/软件:

C:\Users\Lenovo\Desktop\test\universal_motorcontrol_lab_f280013x
您好、我使用的是 137 的正式例行程序、希望使用我自己的硬件。 我已经阻止了 SPI 的相关代码、并直接阻止了 runMotor1 偏移计算。 由于我首先验证了 ADC 器件、因此发现连接到 3.3V 的相电流 ADC 引脚发生了变化、而相电压和总线电压始终为零。 我测得了该引脚的电压、大约为 1.5V。 通道配置如图所示、我觉得没有错误

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供有关您所面临问题的更多信息、以及您希望实现的结果是什么? 同时、我还邀请了通用电机控制实验室的相关专家参与。