This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:当 ePWM 输出为高电平或低电平时的内部阻抗状态

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531637/tms320f280039c-internal-impedance-status-when-epwm-outputs-to-high-or-low

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

当 ePWM 输出为高电平或低电平时、ePWM 模块的内部阻抗状态是否保持为高阻抗 (Hi-Z)?

如果不是,它会是什么样子?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    当 ePWM 输出被驱动为高电平或低电平时、ePWM 模块的内部阻抗状态不会保持高阻抗 (Hi-Z) 状态。 相反、当输出信号驱动至高电平或低电平状态时、内部阻抗相对较低、约为 10-20 欧姆。

    您可以查看器件数据表 6.14.1.1.3.2 PWM Hi-Z 特性时序图、以便了解 Hi-Z 状态持续时间。