This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P55X:controlCARD ADC 电压基准

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533029/tmdscncd28p55x-controlcard-adc-voltage-reference

器件型号:TMDSCNCD28P55X

工具/软件:

您好:

使用 F28P55x controlCARD 时、我注意到在使用内部电压基准选项(2.5V 和 3.3V 基准电压)时、我正在使用 ADC 读取不准确的值。 我最终测试了芯片发出的电压基准、发现应该为 1.65V 的 3.3V 基准实际上是 1.571V、2.5V 基准实际上是 2.417V。 这导致 ADC 结果被解释为高于引脚上的实际值。 我尝试了勘误表中的建议 (https://www.ti.com/lit/er/sprz572b/sprz572b.pdf?ADC=1750889371088 部分“ADC:启用所有 ts 的电源以避免不正确的 VREFHI/VREFLO 行为“) 、来启用所有 ADC 以防止基准电压上出现压降、但这里并没有修复任何问题。 我想知道这是否已知、是否有任何类型的解决方法、以及这是否在 controlCARD 的较新版本中得到了修复。 我在 LaunchPad(采用 PZQ 封装的器件版本 0)上不会出现该问题。 我使用的 controlCARD 具有 PBK 封装、器件版本为 0。 如有任何有关此问题的答案、请访问此网站! 我可以根据需要提供测试结果和信息。

谢谢、

Sean Sullivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、您似乎有一个早期控制卡版本、其中 ADC VREF 未经过调整以达到规格。  我将通过区经理联系、讨论后续步骤。