This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:PWM

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532611/tms320f2800137-pwm

器件型号:TMS320F2800137

工具/软件:

您好、我使用的是 137 的正式例行程序、希望使用我自己的硬件。
C:\Users\Lenovo\Desktop\test\universal_motorcontrol_lab_f280013x
在硬件方面、在没有 SPI 的情况下直接驱动 MOS、但尚未删除 SPI 相关代码、仅更改了一些采样引脚。 确认采样正确后、我发现新硬件无法生成 50%的三相 PWM 波。 有时、它会产生频率为 15k 的多个波形、但占空比不正确。 但是、这个程序可以烧录到开发板中以正常生成波形。 我是否需要进行一些更改、

2.我发现了
obj->faultMtrNow.bit.moduleOverCurrent = 1 μ s、但我直接阻止了此、、我不知道它是否有任何影响。 如何关闭这个错误、
3.如何关闭硬件比较器功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您是否在使用任何 TI 电机驱动器 EVM 或定制的电机驱动器板?

    您在哪个构建级别观察到过流故障?

    您可以通过禁用 EPWM TripZone 功能或绕过 CMPSS 模块的初始化来禁用 CMPSS 功能。

    谢谢、

    Jiaxin