This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:TMDSCNCD2800157 controlCARD 未从闪存引导

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535434/tmdscncd2800157-tmdscncd2800157-controlcard-not-booting-from-flash

零件号:TMDSCNCD2800157

工具/软件:

已经解决了一个问题、但我将其发布给其他人、以便在需要时参考、因为我浪费了大量时间来追逐这些问题。

将我的代码刷入 controlCARD 后、它始终不会在下电上电后引导。 该问题的原因是 GPIO32(引导选择引脚)上的外部下拉电阻器阻止卡从闪存引导。 断开下拉电阻可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您遇到引导问题、请检查是否有任何硬件连接到引导选择引脚。