This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:TIDU986A 的第 5.3.8 节中关于 SFRA 期间负载设置的阐述

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535224/boostxl-buckconv-clarification-on-load-settings-during-sfra-in-section-5-3-8-of-tidu986a

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题:SFRA 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我有关于 TIDU986A 设计指南(C2000 数字电源降压转换器 BoosterPack 设计指南)的第 5.3.8“修改 DCL 补偿器“的问题。

在本节中、更新 DCL 补偿器系数后再次执行 SFRA。 BUCK_activeLoadEnableBUCK_activeLoadContEnable在此步骤中运行 SFRA 之前、您是否需要将和都设置为“1"?“?

在第 4.3.9 节(实验 1)和第 5.3.6 节(实验 2)中、这些变量都明确设置为 1、以确保系统在 SFRA 期间保持在连续导通模式 (CCM)。 但是、第 5.3.8 节没有明确说明此说明、因此我希望您予以确认。

在第 5.3.8 节中运行 SFRA 时、这两个变量是否也应该设置为 1?

非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对于理想的 SFRA 操作、是的、如果尚未启用有源负载和连续负载、则应重新启用它们。 如果不这样、您可能无法在 SFRA GUI 中看到正确的频率响应图。 SFRA 仅从控制器读取数据、而无法控制电路板的负载、因此必须通过 CCS 完成

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我懂了。 SFRA 运行时是否需要在调试屏幕上等待? 或者我可以退出调试屏幕、转到构建屏幕、然后运行 SFRA 吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果您只是点击右上角的按钮切换到 CCS 编辑视图、则没关系、因为调试将在后台运行。 但是、如果您打算完全断开调试器连接、则会导致程序继续从 RAM 运行程序、因此在不重新连接到器件的情况下无法编辑任何程序变量。

    如果只需要访问 SFRA 按钮、则在 Debug 视图中、可以转到顶部电路板上的视图并点击 Project Explorer、这样仍然可以从 Projects 窗格访问工程文件

    此致、

    彼得