This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:有关 CMPSS 引脚选择的帮助

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534344/tms320f280049c-help-in-cmpss-pin-selection

器件型号:TMS320F280049C
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在制作基于 F280049CPZS 芯片的定制电路板、对 CMPSS 的引脚使用和放置存有疑问。

假设我必须使用 CMPSS-7 有多个选项、例如高负、高正、低负和低正以及总共 12 个选项、但我只需要 2 个引脚用于比较器运行。 帮助我选择需要的引脚以及如何配置引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddham:

    每个 CMPSS 中都有 2 个独立的比较器、一个“高“比较器和一个“低“比较器。 每个比较器都有一个正输入和一个负输入。  

    对于大多数用例、只需使用比较器的正极侧是可以的、因为负极侧由内部 DAC 基准供电。 例如、如果您使用 CMPSS 进行过流、那么您只需要关注相对于模拟接地的读数。

    仅当将真正的差分比较器用于 2 个输入信号时、才需要提供至负侧。  

    您可以将每个 CMPSS 中的高电平比较器和低电平比较器视为用于不同应用的单独比较器、但也可以将它们用作窗口比较器、就像您希望同时发送欠流和过流一样

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、Peter。

    我还有一个问题、我想知道我们是否可以通过 CCS 对内部 DAC 进行编程?

    此致、

    Siddham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddham:

    是的、您可以使用 CCS 中的 DriverLib 或 SysConfig 对内部 CMP DAC 值进行编程。 建议您查看 C28x Academy 中的 CMPSS 部分、了解更多信息

    此致、

    彼得