This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531032/tms320f2809

器件型号:TMS320F2809
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEINSTASPIN-BLDCMOTORWARE

工具/软件:

我是否可以使用  InstaSPIN BLDC 解决方案 使用 C2000 芯片系列对无传感器电机进行调优?我们使用的确切型号是 TMS320F2809

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 controlSUITE 中使用 InstaSPIN-BLDC 梯形控制算法、答案是肯定的。

    如果您在 MotorWare 中使用 InstaSPIN-FOC 作为 BLDC、答案是否定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照我们的理解、我们要为不使用的电机运行 controlSUITE。  得到的调优参数被保存到闪存中、那么我们只需要发出电机转速命令(例如)并 对其进行监控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但电机或控制参数无法自动保存到闪存中、您需要更新工程中的参数并重新编译。