This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:可以配置问题

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534511/tms320f28069-can-configure-question

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:

尊敬的专家:

当前客户 (CosMX) 设置 CAN 周期性 100ms 发送数据。 ABO 总线自恢复功能已启用、因为 CAN 总线可能会受到挂起死区情况的干扰。 CAN 总线恢复后、客户是否可以在没有成功数据的情况下继续重新传输? 还是需要等待下一个周期 100ms 重新传输? 我们 查看了 28069 手册、但找不到不允许重新发送的相应函数。 我看到 28377 不允许重新发送、但 28069 找不到、因此请 帮助确认。 谢谢。

  • 28069 手册:

  • 28377D 手册:

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryker、

    DCAN 支持自动重传特性、该重传会立即自动发生。 ECAN 没有此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eCAN 确实支持 在仲裁失败或出现错误时自动重新传输、但在 eCAN 模块中无法禁用自动重新传输。