This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法在 SysConfig 中呈现 INPUTXBAR 输入的选择

Guru**** 2933300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534719/tms320f28388d-unable-to-render-selection-of-inputxbar-input-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28388D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

在使用 CPU2 的 INPUTXBAR 模块时、我在使用 SysConfig 时遇到问题。

INPUTXBAR INPUT为 CPU2 选择时、SysConfig 无法呈现选择视图。

请参阅随附的屏幕截图、直观地查看错误。

为了进行调查、我回顾了pinmux.js和中的相关函数inputxbar_input.js、但我无法确定null导致失败的值的根本原因。

在疑难解答过程中、我在文本编辑器中手动编辑了 SysConfig 文件、并删除了以下行:

const inputxbar_input1 = inputxbar_input.addInstance();
inputxbar_input1.$name = "myINPUTXBARINPUT0";

删除这些行后、SysConfig 能够打开并呈现 INPUTXBAR 模块而不会出现问题。 但是,只要我添加 一个新 实例,渲染问题就会再次出现。

该问题似乎与inputxbar_input实例的未初始化或无效状态有关、但对于如何正确解决此问题、我希望提供任何见解或指导。

此致、

Wilko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 SysConfig 不同部分中的所有错误后、问题就会自行解决。

    此致、

    Wilko