This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SG-Q1:如果振荡器 ESR >50ohmn 会发生什么情况

Guru**** 2933260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534637/tms320f28p559sg-q1-what-will-happen-if-the-oscillator-esr-50ohmn

器件型号:TMS320F28P559SG-Q1

工具/软件:

您好、专家

我向我的客户询问这个问题。 在我们的数据表中,我们建议使用 ESR<50,但在市场上很多 20MHz 振荡器 ESR>50. 因此、他们想问、如果他们使用 ESR>50 20MHz 振荡器、会发生什么情况?如果他们不更换振荡器、对他们的电路是否有其他建议可以降低这种影响?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    使用高 ESR 晶体可能会减慢甚至阻止晶体开始振荡。  

    我认为、在某些情况下、我们建议晶体制造商 为特定 板推荐无源器件 Cp 和 Rd。

    此致、
    Ben Collier