This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F 28335

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533797/tms320f28335-tms320f-28335

器件型号:TMS320F28335
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我为 28335 安装了 CCS 12.4.0 IDE。 但我收到的错误如下所示:

说明资源路径位置类型
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的 — 6.2.9 [C2000]。 请参阅“Help > Install New Software“并选择“Code Generation Tools Updates“以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">“>CCS software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过“Preferences > CCS > Build > Compilers“在 CCS 中注册。 带旋转变压器属性问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认您拥有编译器的更新版本?

    此致、
    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 CCS 12.4.0 IDE 安装之外、我 从 Resource Explorer 安装了嵌入式软件 C2000Ware_5_05_00_00、并采用相应的 MCU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 12.4 对于 C2000ware 版本可能有点旧了。
    如果您可以访问“Project Explorer“选项卡、能否右键点击工程并打开“Properties"?“? 然后在 CCS General 下查看 Compiler version、了解当前已安装和正在使用的版本。

    此致、  

    Susan