This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:序列号

Guru**** 2894810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521486/tms320f28384d-serial-numbering

器件型号:TMS320F28384D

工具/软件:

尊敬的团队:  

寻求您的意见。

我们已经有一些使用 C2000 系列器件的转换器、例如 TMS320F28384 或 28377。

我们想知道的是:

如果我们转向大规模生产转换器、我们希望为每种产品分配唯一的序列号并对其进行系统管理。

为此、我们正在考虑为此增加一个单独的芯片。

您能否告诉我们、是否有任何兼容器件或推荐的解决方案?

谢谢

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能看一下这个文档吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracd0

    谢谢、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    在查看有关 C2000Tm 器件唯一器件编号的文档后、我知道、A 类器件(例如 F2833x 系列)仅提供伪唯一 32 位标识符、这可能无法保证每个芯片的完全唯一性。

    鉴于此、为专利费跟踪或硬件级身份验证等目的分配可靠的每设备唯一 ID 似乎需要额外的组件。

    请告知:

    • 是否有任何推荐的 C2000 器件系列(例如 B 类器件)提供真正适合在生产中安全跟踪的唯一 ID?

    • 如果不是、TI 是否建议使用任何外部解决方案(例如安全元件或加密 IC)来进行可靠的唯一器件识别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    B 类器件具有真正唯一的器件标识符。

    您的客户是否仅使用 B 类设备?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本雅明,照他们说,

    ...我们目前正在使用配备 F2837x/F2838x(B 类)系列 MCU 的控制板、


    我们计划实现安全功能、为每个电路板分配一个唯一的 ID、以便在大规模生产阶段进行产品管理。

    我们将英飞凌的 OPTIGATM Trust M 作为参考、
    和将考虑以下特性:

    • 产品标识和认证

    • 基于 TLS 的安全通信

    • 安全固件更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我仍然不明白为什么上述 F2837x/F2838x(B 类)系列 MCU 的器件 ID 不适用于这些器件。

    我将尝试邀请我的团队中的一位加密专家。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、这有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我仍在努力寻找合适的人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    您能解释为什么 唯一器件编号不够吗?  

    了解适用于 C2000 实时控制 MCU 的安全特性 应用 简报中提供了更多信息。

    此致、

    Marlyn