This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CPU-EVM:F29h85x — 使用在 SOM 中启用 FPU64

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526303/f29h85x-som-evm-f29h85x---enabling-fpu64-in-the-cpu3-using-ccs

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM

工具/软件:

我尝试使用 CCS 在 CPU3 上启用 fpu64。 但是、启用 fpu64 后、在构建过程中会生成以下错误:

错误#16004-D:文件“C:/ti/ccs2002/f29h85x-sdk_1_00_00_00/source/driverlib/ccs/driverlib.lib <;dcc.o>“的 Tag_FPU 属性值为“1",“,不同于、不同于之前看到的值(“2")“);正在组合不兼容的文件
错误#16004-D:文件“C:/ti/ccs2002/f29h85x-sdk_1_00_00_00/source/driverlib/ccs/driverlib.lib <;interrupt.o>“的 Tag_FPU 属性值为“1",“,不同于、不同于之前看到的值(“2")“);正在组合不兼容的文件
错误#16004-D:文件“C:/ti/ccs2002/f29h85x-sdk_1_00_00_00/source/driverlib/ccs/driverlib.lib <;sysctl.o>“的 Tag_FPU 属性值为“1",“,不同于、不同于之前看到的值(“2")“);组合不兼容的文件
错误#16004-D:文件“C:/ti/ccs2002/f29h85x-sdk_1_00_00_00/source/driverlib/ccs/driverlib.lib;erroraggregator.o>“的 Tag_FPU 属性值为“1",“,不同于、不同于之前看到的属性值(“2")“);正在组合不兼容的文件

如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在与编译器团队合作、很快会收到回复。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    支持 F32 和 F64 选项混合和匹配的编译器版本将很快发布,我会让您保持发布。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PL   在 C:\ti\ccs2020\ccs\tools\compiler 文件夹中下载最新的 C29 编译器 www.ti.com/.../2.0.0.STS。

    启动 CCS 并导航至 File -> Preferences -> Code Composer Studio Settings、选择“Compilers",“,然后、然后点击“refresh"按钮“按钮、确保检测到新的编译器:

    导入 CPU1-CPU3 多核示例、并切换到新的编译器 (Project->Properties)、确保禁用“optiShare":“:

    此致、

    Anand