This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CCS 20.2.x

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533635/tms320f280039c-ccs-20-2-x

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

主题: CCS 20.x:与 CCS 12.x 相比丧失了可用性—工作区选择和工程重命名>>您好、>>我在工作和家庭中都在使用 Code Composer Studio、我注意到 CCS 20.x 在几个关键方面比 CCS 12.x 方便得多:>>-启动前没有选择工作区的选项、这在在 CCS 12.x 环境之间切换时非常有用。 >-目前尚不清楚如何重命名工程文件夹并以新名称重新打开它而不丢失调试器设置(如配置).launch。 >>在 CCS 12.x 中、此工作流程直观且可靠。 在 CCS 20.x 中、它感觉更刚性且容易出错。 >>如果将来的版本能够恢复这种灵活性、或者至少提供有关如何在新 UI 中实现相同结果的清晰文档、我将不胜感激。 感谢您的评分