This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SFRA:SFRA 实现

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532618/sfra-sfra-implementation

器件型号:SFRA

工具/软件:

您好、

我在我的项目中实现了 SFRA、在 Misra 合规性检查后、我得到了违规重新加载声明变量 FPUsinTable[]“数组大小应通过 initalisation 显式说明或隐式定义“

我想问是否有必要声明此变量、因为我在我的项目范围内看不到它的用法? 您能否确认阵列的大小为 0x100、并在整个 C2000 平台上是固定的?  

此致、

Jozef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jozef、

    FPUsinTable 与 SFRA 无关、因此我无法对其结构或使用情况进行注释。
    由于它似乎没有在当前项目中的任何位置使用、因此您可以考虑注释掉相应的行、并验证功能是否保持预期状态。


    谢谢、

    Shashank