This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2401A:TMS320F240PA

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532332/tms320lf2401a-tms320f240pa

工具/软件:

您好:

我有上述控制器、我需要备份闪存并将其写入另一个闪存。 我尝试使用 XDS510 USB Blackhawk 读取它、在 PC 和工具之间进行了通信、但无法使用 CCS 3.3 获取闪存  
在我运行 studio 之前的设置中、有很多可供选择的控制器可供 XDS510 Blackhawk 仿真器使用。 但对于 F24x 来说、它附近没有 BHE。 这意味着我必须在 CCS 中获取一个文件、知道它支持此控制器
我希望有些人能理解我,因为我的语言

这是非常重要的,客户必须让他的设备工作,在标记上没有设备  
是否应该购买 XDS510 频谱?  
有人可以帮助我从 Blackhawk 获取 GEL 文件或 F240 EVM 吗?

谢谢