This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:适用于数字电源应用的 C2000 与 dsPIC

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531895/tms320f280049c-c2000-vs-dspic-for-digital-power-applications

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:

您好、

我们目前正在为数字电源应用提供 MCU 支持、其中一位客户正在比较 TI 的 C2000 与 Microchip 的 dsPIC 系列。

如果有任何文档对 C2000 和 dsPIC 进行了比较、特别是在 PWM 分辨率、ADC 性能、实时控制功能和外设功能(例如 CMPSS、CLA)方面、如果您能分享这些文档、我们将不胜感激。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、感谢您联系我们。 有关所请求的文件、您能否联系您的 TI 当地联系人? 我们有一些 NDA 类别的内容可用于讨论该主题。 谢谢。  

    此致、  

    Michael Wang