This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:申请基于 F28377S 的系统的最新 Altium 参考设计文件(原理图+ PCB 布局)

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531491/tms320f28377s-request-for-latest-altium-reference-design-files-schematic-pcb-layout-for-f28377s-based-systems

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379D

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我计划使用 TMS320F28377S 其中目标是生成 峰值正弦波形 外部连接的电池 16 位 DAC 。 通过接收波形数据 SCI-B 接口 (SCITXDB/SCIRXDB)、并使用器件的输出提供到 DAC 的输出 SPI-A 引脚 —即SPISTEASPICLKASPISIMOA

除了 SPI 和 SCI、该设计还将包括其他特性、例如 ADC 输入、用于电路板配置的 GPIO 用于调试的 JTAG 和可能的 引导加载程序支持 引导加载程序。

为了加速硬件开发并确保设计可靠性、如能分享、我将不胜感激 最新 Altium 参考设计文件 (原理图+ PCB 布局) 基于 F28377S 的系统 —特别是 LaunchPad 或 EVM 中使用的。

这将帮助我们采用经过验证的设计实践、避免在高速信号连接过程中出现布局缺陷。

提前感谢您的支持。

此致、
Venkatesh Kailamkonda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我花一点时间查找设计文件。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:您能否查看我们在 dev.ti.com 上提供的信息、看看它是否满足您的需求?

    LAUNCHXL-F28379D

    TMDSCNCD28379D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您分享 dev.ti.com 链接。

    我已经查看了两个 LAUNCHXL-F28379D TMDSCNCD28379D dev.ti.com 上的硬件文件夹、它们确实提供了我想要的产品、包括 Altium 源文件 (.SchDoc、.PcbDoc) 原理图 PDF 和布局数据。

    但我的目标是 TMS320F28377S 或 F28379S 、使用 基于 F28379D 的参考设计 作为起点是完美的—特别是因为我计划 最初在 LAUNCHXL-F28379D 上开发和测试 、我已经订购了。

    这些参考可加快硬件和固件开发速度、并可通过 TI 经过测试的成熟原理图确保设计可靠性。

    感谢及时且有价值的指导。