This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio V20:软件更新错误

Guru**** 2440240 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528986/code-composer-studio-v20-software-update-error

主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:CCS v20 F29x 支持

您好的团队、

当我尝试使用 win11 创建新工程时、会显示软件更新错误。
如何清除此错误?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到、

    我更改了帖子的标题、这看起来像是 F29x CPU 的 CCS v20 更新问题。  然后将其路由到我们的工具团队。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Goto-San

    有两个问题。

    第一个是更新问题。 更新服务器存在一些互联网连接问题。 也许检查代理设置?

    第二个问题是该 C2000Ware 示例的已知问题。  请参阅 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJ0DmL7spgXTb.w5rp856w__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST 第 11 页

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、C2000Ware 存在另一个问题、涉及 F28035 等旧器件未显示的示例。 我不会使用“新建工程“向导为这些器件导入示例。 而是直接从 Resource Explorer 导入。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的回答

    更新服务器存在一些互联网连接问题。 也许检查代理设置?

    是否有任何特定要求、例如代理服务器地址、端口号和凭据?  

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于网络。 这用于 TI 网络吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    这适用于客户环境网络。
    因此、我们没有具体的答案、对吧?

     此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这适用于客户环境网络。

    客户的 IT 将知道要为代理设置输入的内容。