This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SYSCFG 不显示 ADC 函数

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532995/tms320f28379d-syscfg-does-not-show-adc-functions

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

这些是 syscfg 程序中的设置(从灌录 CCS 12,最新版本运行)

我看不到任何 ADC 外设。 有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是否可以共享您正在使用的.syscfg 文件?   您是导入任何现有工程还是向其添加了 SysConfig 支持?  

    建议您从 C2000Ware 中提供的空 driverlib 工程开始(位于 \driverlib\f2837xd\examples\cpu1\empty_projects

    此致

    Siddharth