This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否有任何为 TMS320F28379D 编写的低级代码(驱动程序)生成器工具

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1531996/tms320f28379d-is-there-any-low-level-code-driver-generator-tool-for-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:HALCOGENSysConfig

工具/软件:

我想知道是否有任何工具/软件来为 ADC/PWM/CAN 和所有其他外设生成驱动程序、比如存在 HALCOGEN 这样的工具/软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    没有,没有像 HalCoGen 这样的工具。  您可以使用主要用于配置外设和根据 drivelib API 生成代码的 SysConfig

    此致

    Siddharth