This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ADC PPB 阈值比较图

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534722/tms320f280039c-adc-ppb-threshold-compare-diagram

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

您好 Champ、

我正在为我的客户重新确认 ADC PPB 阈值比较。

提供 PPBxTRIPHI 和 PPBxTRIPLO 可配置为相应的比较器跳变上限和跳变下限值。

 在 此处、当 ADCPPBxRESULT 电压高于关于 ADCPPBxTRIPHI 或低于关于 ADCPPBxTRIPLO 作为窗口比较器时、是否设置 ADCEVTSTAT / PPB 会产生中断?

根据 TRM ADC PPB 方框图、该逻辑不匹配。 它并不代表比较器的预期输出。  如果正确、我们能否固定 连接阈值比较器的极性? 这会让用户感到困惑。

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Champ、

    有没有机会在此处获得任何更新?

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    让我与团队核实一下、我会回到您的身边。

    谢谢、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

     在 ADCPPBxRESULT 电压高于 ADCPPBxTRIPHI 或低于 ADCPPBxTRIPLO 作为窗口比较器时、是否设置 ADCEVTSTAT / PPB 产生中断?

    正确。   

    在 TRM ADC PPB 方框图中、逻辑不匹配。 它并不代表比较器的预期输出。  如果正确、我们能否固定 连接阈值比较器的极性? 令用户感到困惑

    我将在下一个 TRM 版本中进行通信以更正极性。

    BR、

    Nilesh