This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:FreeRTOS 上的建议 TCP/IP 堆栈

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527629/tms320f28388d-recommended-tcp-ip-stack-on-freertos

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

您好:

F2838x 的推荐 RTOS 为 FreeRTOS、建议的 TCP/IP 堆栈为 lwIP。
lwIP 的 FreeRTOS 端口尚不可用于 F2838 (源)

那么、 要在该器件上使用的网络协议栈/RTOS 对是什么?

谢谢您、

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     从下一版本开始、lwIP 的 FreeRTOS 端口将用于 F2838 器件。