This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:具有 McBSP 的 DMA、SCI 替代产品

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1534241/tms320f28379d-dma-with-mcbsp-replacement-for-sci

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

您好、

我一直在 CPU 2 上使用 SCI 的 TMS320F28379D 器件以 3.125Mbps 的速率进行一些通信。 但是、我想完全避免使用 CPU 2、并认为将 DMA 与 CPU 1 结合使用就足够了。 我了解到 DMA 不支持 SCI 外设、因此我一直在查看 McBSP 外设、因为它由 DMA 支持。 任何人都可以帮助确认是否能够以类似的速度使用该器件上的 McBSP 来仿真 UART? 我需要模拟起始位、1 个停止位和一个奇偶校验位。 理想情况下、我会在电路板上测试它、但我没有任何能让我对 McBSP 引脚进行物理访问的电路板。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我来看看、在接下来的 1-2 天内回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下应用手册、了解如何在 McBSP 上仿真 UART 协议: TMS320C620x/C642x McBSP:UART(修订版 C) 、并如果该响应具有您要查找的信息、请放大该响应。

    此致、

    Delaney