This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EPWMxA 和放大器;B 死区问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535423/tms320f28377d-epwmxa-b-dead-band-question

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

尊敬的工程师同事:

我正在使用 ePWM 模块来控制为电机供电的 H 桥。 为确保不发生跨导(即电桥的两侧同时导通)、我需要插入一个 5µs 死区、在此期间、所有晶体管均未导通、这意味着所有输出都处于低电平。

为了实现这一点、该逻辑要求在上升沿和下降沿插入死区延迟。 但是、在阅读了用户指南(第 1944 页)后、我看到它规定了上升沿和下降沿延迟不能应用于同一输出。

在这种情况下、我应该如何避免跨导?

以下是 MOSFET 和 ePWM 输出之间的连接:

  • EPWM1A→Q1

  • EPWM2A→Q3

  • EPWM1B→Q2

  • EPWM2B→Q4

Q1 = Q4、Q2 = Q3。 我的信号周期为 1/20,000s、并包括死区。

我的同事和我感谢您的宝贵支持 Blush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据 TRM、第 1944 页:通过在图 15-34 中添加 S6、S7 和 S8、A 通道和 B 通道输出上都可以出现 RED 和 FED。 此外、RED 和 FED 一起可以应用于 A 通道或 B 通道输出、从而实现相对于 A 通道的 B 通道相移。 因此、您应该可以在同一输出上同时使用 RED 和 FED