This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:下载问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524217/tms320f28p650sh-problem-of-download

器件型号:TMS320F28P650SH

工具/软件:

您好、我遇到了一个问题、希望得到您的帮助、。在将输出文件下载到电路板的过程中报告了 故障(CCS 为 Code Composer Studio 12.8.1)、故障时进度条已达到约 70%  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 F28P65x 闪存 API 指南中的表 3-8 进行调试。 看起来您正在尝试对地址进行双倍写入。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 Code Composer Studio 12.4.0、下载 会成功。 只有 12.81 有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认 CCS v20 上是否仍然存在问题? v12.8.1 中的闪存插件可能已发生更改、导致问题。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v12.8.0 还可以,v20 太不同了,我很难知道如何使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、TI 将不再更新 CCS v12、以后仅支持 v20。 如果要使用 v12.8.1、可以从 v12.8.0 复制工作中的闪存插件文件:  

    1. ccs1281\ccs\ccs_base\cc200C\nowFlash\configs 中、将以下闪存配置 xml 替换为 CCS v12.8.0 中更新的文件
      1. nowFlashConfig.xml
      2. NowFlashLibraries.xml
      3. TMS320F28P65x.xml
      4. TMS320F28P65x.CPU1.xml
      5. TMS320F28P65x.CPU2.xml
    2. 运行 fsclean.bat (ccs1281\ccs\ccs_base\common\bin)

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、下周我会试一下、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、现在我将关闭此主题、确定根本原因。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然是同一个问题

    无论是 v12.8.0 还是 v12.81、这五个文件中的内容都是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C:

    让我与其他专家联系、并返回给您。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      对于您 要尝试加载的示例、请验证使用的所有闪存存储体是否都属于 CPU1? 此错误似乎与此相关。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何验证  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要验证 CPU1 是否正确配置了 DEV_CFG_REGS.BANKMUXSEL(CPU2 只能读取此寄存器)。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过、但它不起作用。

    TMS32F28P650SH6 没有 CPU2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能共享您的链接器文件吗? 我目前无法使用 CCS 12.8-1 复制该问题。

    您是否还可以在加载程序之前尝试擦除整个闪存?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我还选择了整个闪存、问题是相同的。链接器文件是.out?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了 CCS 12.8.0、的问题、因此我  不使用 12.81、而是使用 12.8.0

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到您解决了您的问题。 我将关闭此主题。

    此致、

    Alex