This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:串行闪存实用程序

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SJ, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1532718/tms320f28p550sj-serial-flash-utility

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他部件: SEGGER

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在与 TMS320F28P550SJ 控制器合作、正在寻找合适的串行闪存实用程序来对我们的应用代码进行编程。 但是、我们无法找到支持此器件的任何官方串行实用程序。

我们感谢您在识别任何问题方面提供指导 现成的串行闪存编程工具 与 TMS320F28P550SJ 兼容。 我们不希望自己开发自定义的刷写实用程序、而是在寻找可靠、即用型的解决方案。

非常感谢您对推荐合适工具的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bipin、

    该器件与 Segger 的现成产品兼容 。  

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    目前、我们正在评估我们的器件与 Segger 现成产品的兼容性。 能否请您确认、设备是否支持 串行闪存模式 正如我们所说 不考虑 JTAG 引导闪存 我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的专家目前已离职、我将为您检查此问题、明天应该有答案。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TMS320F28P550SJ 只能使用 Segger 闪存器通过 JTAG 进行编程。

    此致、

    Alex