This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:浮点计算无法在"if ()"Condition 语句中执行。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535225/tms320f2800137-float-calculation-are-not-able-to-perform-inside-if-condition-statement

器件型号:TMS320F2800137
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

在 Code Composer Studio 中、在任何算法的开发过程中、我们都遇到了问题。

当我们 在“if"迭“迭代中执行数学计算(乘法)时、我们编写了一些无法满足条件的逻辑、即使我们设置了所有变量来满足条件。

您能告诉我们这种故障可能有哪些方面?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    我已经邀请了 CCS 专家、他们应该会在接下来的 1-2 天内收到回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在 Project Properties > Build > Tools > C2000 Compiler > Processor Options 中设置了什么 FPU 配置

    您需要验证 工程中使用的任何库(例如 driverlib、FPUfastRTS 等)都 包含该库的 FPU32 版本或使用 FPU32 配置构建的库。 您可以通过打开库的 CCS 工程来检查此图(对于 driverlib、这位于 C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f280013x\driverlib\ccs 中)。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    请查找我对您查询的回复。

    请就此提供您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sourabh、

    请将--float_support 从 fpu64 更改为 fpu32。

    此外、更改代码以包含所有浮点常量的尾随 f、例如将 6.28 更改为 6.28f、将 1.02 更改为 1.02f、将 0.95 更改为 0.95f 等

    谢谢、

    Sira