This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:初始化仿真器时出错:(错误–260 @ 0x0)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523479/tms320f280023-error-initializing-emulator-error--260-0x0

器件型号:TMS320F280023

工具/软件:

 你好

我误用了 CCS 12.8.1、当我尝试运行工程时、CCS 告诉我更新 XDS110 调试探针。 我这样做后才发现我使用的 CCS 版本错误。 我关闭了 CCS 12.8.1 并操作了我们通常用于工程的 12.5.0 版本。 但现在我无法加载代码、我收到了随附的错误消息。 我 认为再次需要更新 XDS110 的固件、但我无法了解如何更新。

请提供帮助。但我们正在正常使用 CCS  

谢谢

Daniel Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    为了便于将来参考、将 XDS 固件更新到较新版本时不应出现问题(如在这种情况下)。 如果使用的固件无法保证向后兼容、CCS 将检测调试探针并将其恢复为兼容版本。

    您可以按照此处的说明手动更新 XDS110 调试探针: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于已经是一个月没有回复、我会假设问题已解决并关闭此主题。 如果您还有其他问题、请创建新主题。

    此致、

    马特