This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:TMDSDOCK28379D 的连接故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520834/tmdsdock28379d-connection-trouble-for-tmdsdock28379d

器件型号:TMDSDOCK28379D

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我们的一位最终用户提出的问题如下。

--------------------------------------------------------------------
我使用 CCS (Ver.20.1.1.00008) 连接调试探针 (XDS110) 和控制卡(TMDSDOCK28379D +集线站)。 这是我第一次使用它们。

我在连接调试探针和控制卡时遇到问题、因此我想知道如何解决问题。

运行连接测试时出现以下错误:

----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

C:\Users\HOTLIN~1.INV\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs2011\0\BRDDATAC\testBoard.dat

----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

该实用程序选择了 100/110/510 类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为“2025 年 3 月 19 日“。
库构建时间为“10:02:15“。
库软件包版本为“20.1.0.3429"。“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“5"(“(0x00000005)。
控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110 功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。

----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。
标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。

----------------------------------------------------------------------------------------

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。

根据“C2000 MCU 连接调试“文档的第 4-1 节、我将微控制器 TRSTN 端子上的下拉电阻器 (R9) 从 2.2kΩ 更改为 4.7kΩ、并使其保持开路、但没有任何变化。
另外、当我用示波器查看电源和 XRSn 时、电源没有问题、
但 XRSn 端子定期为低电平。
在控制卡设置中、SW1-2 关闭(向上)、因此当我将其设置为打开(向下)时、
XRSn 始终为高电平、但结果相同且连接失败。

我还应该检查什么吗?

您能提供一些建议吗?

此致、

Takashi

T4828697

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takashi、

    有关如何配置 JTAG 连接、请参阅 F28379D controlCARD 用户指南、特别是表 3-1:

    请确认 A:SW1 位置 1 为 OFF(关闭)以禁用到片上仿真器。

    此外、请尝试将器件配置为等待引导(SW1 位置 1 = OFF(向上)、位置 2 = ON(向下))

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于已经是一个月没有回复、我会假设问题已解决并关闭此主题。 如果您还有其他问题、请创建新主题。

    此致、

    马特