This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:TMS320F240PQ 和 XDS510PP 的刷写问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523296/tms320lf2407a-tms320f240pq-and-xds510pp-problem-with-flashing

部件号:TMS320LF2407A

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我的闪存芯片 TMS320F240PQ 有问题。 如果你能帮我,我会很高兴的。

我有以下设置:

1. Windows XP(如果需要,我可以安装 Win 98 或 Win 95)

2. CCS v3.3

XDS510PP(不含驱动程序,无法再找到 CD)+ Prg2xx

4.中国克隆 XDS510-USB2.0(它可以正确与 Blackhawk 驱动程序配合使用)

我已经连接了 CCS3.3 + XDS510-USB2.0 并从 TMS320F240PQ 下载程序。

我替换了新芯片 TMS320F240PQ、现在我在上载文件时遇到了很大的问题。

XDS510PP 和 Prg2xx 不工作、我收到错误消息 100。

在 Windows XP 中查看设备管理器时、我会看到 Unknown device Texas Instruments XDS560 PCI JTAG Emulator。 和 XDS510PP 无法正常工作、错误 100

我知道、这款芯片非常旧、TI 和 Spectrum Digital 不再为其提供支持、

但是、是否有人可以使用适用于 WinXP 或 win98/95 的 XDS510PP 正确驱动程序? 如果我不需要驱动程序、也可以有人解释如何正确安装。

我已经购买了原始 Spectrum Digital XDS510USB、现在我会等到它出现后、是否可以使用 XDS510USB 和 SDFlash 刷写 F240 芯片?

有人知道我可以从哪里获得适用于 TMS320F240PQ 的带算法文件的 SDFlash? 以及如何设置 SDFlash。 这个程序有很多菜单、它们都是空的、我必须选择一些东西、但我不知道具体是什么。 也许有人有一个真实的项目,可以让我知道如何刷新这个芯片。 Spectrum Digital FAQ 不再起作用、也没有任何信息。

感谢您的帮助!