This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法在 CCS 的寄存器视图中看到 TRM 中提到的某些寄存器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538038/tms320f28388d-unable-to-see-certain-registers-mentioned-in-trm-in-the-register-view-in-ccs

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

您好、

我当时尝试观察 CPU1 中的某些寄存器。 TRM 中提到了这些错误、但它们在寄存器窗口中不可见。 一个示例是 PALLOCATE0.MCAN_A(TRM 和 CCS 寄存器窗口的附加图像)。 这是设计上的吗? 我们应该如何检查此类位的状态?

此致、
Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    某些对寄存器的访问仅在其各自内核的范围内可用。 您当前仅查看 CPU1 寄存器、是否可以切换到其他内核(例如 CLA、CPU2、M4)并检查 MCAN_A 寄存器? 否则、这可能是 CCS 中器件寄存器器件映射的问题

    此致、

    彼得