This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:F280049C

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537446/tidm-1000-f280049c

器件型号:TIDM-1000

工具/软件:

目前、我正在使用 IPMSM 电机(发生器)作为 Vienna 整流器设计的参考源、

要确定单位 PF 的 IPMSM 的实际角度(θ)、如在我的 IPMSM 中、没有任何传感器、我使用的是 TI 参考 SMO、如下所示:

https://www.ti.com/lit/an/spraby9/spraby9.pdf?ts = 1751955823684&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我会使用其中的一部分、比如馈送电流和电压以及电机参数 (Rs 和 Ls) 的 α 和 β:

我对此有一些疑问、如下所示:

  1. 我只需要由此知道我是否可以获得 IPMSM (generator) 的实际 θ 值
  2. 当我使用 IPMSM 时、根据这些如何计算 Ls、可以得到不同范围的 Ld 和 Lq 值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu、

    由于您将 IPMSM 用作电源而不是电机、因此不需要使用  SMO 进行此操作。 您可以使用参考设计代码中的 SPLL 库、该库根据检测到的交流电压提供 PFC 所需的基本参数、例如 theta、sintheta 等。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    我对 SPLL 有一些疑问、

    1.对于 θ 估算、我们是否需要使用三相电压或电流。

    如果我们使用 PMSM 和 SMO、则如何计算具有电机 Lq 和 Ld 随负载变化的 Lq 和 Ld 的 Ls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu、

    1. SPLL 需要三相输入电压、因为转换器希望使用 θ 来强制电感电流跟随交流电压。

    关于 PMSM、抱歉、我不理解上下文、您能详细说明一下您的用例或者您尝试做什么吗?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    我们能否安排电话以便进行详细讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu、

    将讨论移至电子邮件。 现在关闭螺纹。

    此致、

    Sumit