This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:MCAN 时钟方案

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536242/tms320f28388d-mcan-clocking-scheme

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

尊敬的专家:

我对 MCAN 与 CPU1 的 CM 时钟方案有疑问。

为什么我们有两个 CLK 连接到 MCAN、是因为 MCAN_ICLK 和 MCAN_FCLK?  

此致、

Caspar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于今天是美国假日、请预计下周初会有回复。

    谢谢、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    时钟输入#1 进入 MCAN 外设。  这是用于 MCAN 逻辑的时钟。  这在设置 MCAN 时使用、例如写入寄存器以配置缓冲器或初始化模块。 2 号时钟用于位时序。  这用于确定 CAN 帧的位宽。

    此致、

    Joseph