This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:控制环路方框图

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536293/tidm-1000-control-loop-block-diagram

器件型号:TIDM-1000

工具/软件:

您好:
我对有疑问 TIDM-1000 及其控制环路之间的延时时间(模式 4,无中性线)。 在文档的原理图中、您需要从三相系统获取相电流和电压以及输出电压。

如果我纯粹从 A 中查看它 特性 如何处理控制环路? 由于没有中性点、您会应用 Clarke 和 Park 变换将信号转换为 d-q 坐标系 在那里处理控制、然后应用逆变换?

我无法将功能图连接到实际控制环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该专家目前是 OOO 由于美国假期,请期待下星期初回复。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    1.这不使用 d-q 基准。

    2、有三个独立的内电流回路,有三次谐波注入。  

    3.假定直流母线调节环路提供电源基准。 该环路除以线电压 RMS 的平方、可得出电导率、再乘以线电压、以提供瞬时电流命令。  在 Vienna 整流器中、针对输出电压总线使用了一个分离电容器。 这些电容器上的电压自然可能无法保持平衡、因此添加了直流平衡控制器环路。 该环路可对失调电压进行调制、并将其添加到占空比、从而对流经中点的电流进行调制、以平衡分裂电容器上的电压。 对直流母线平衡控制器使用了简单比例增益、平衡环路的输出可通过计算得出

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复