This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:28388D — 控制卡

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537257/tmdscncd28388d-28388d---control-card

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DC2000WARE

工具/软件:

我使用的是 28388 控制卡及其对接板。 请指导我如何与 CCS 进行交互。 我在 CCS 中进行了 28388 的编码。 现在需要检查 PWM 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepti:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruil8b/spruil8b.pdf?ts = 1752011366883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    根据本文档、这是 Texas Instruments 针对 TMS320F28388D controlCARD 的技术指南。 以下是要点:

    1. 该 controlCARD 旨在帮助用户了解和试验 TI C2000 系列中的 F2838x 微控制器器件。

    2. 主要硬件特性:

    • F28388D 微控制器
    • 180 引脚 HSEC8 边缘卡接口
    • 内置隔离式 JTAG 仿真 (XDS100v2)
    • USB、microSD 卡和隔离式 UART 连接
    • 稳健的电源滤波
    • ADC 钳位和抗混叠滤波器
    • DP83822 10/100M 以太网 PHY 用于 EtherCAT 通信
    1. 重要设置说明:
    • 可通过基板或 Micro-USB 连接器 (J3) 通过 HSEC 连接器供电
    • 需要针对不同的工作模式(调试,独立等)进行适当的开关配置
    • 时钟配置选项:可针对 20MHz 或 25MHz 时钟源进行配置
    1. 软件开发:
    1. 重要注意事项:
    • 不同的 controlCARD 版本 (MCU063E1、E2、A、B) 具有具体的警告和注释
    • 需要考虑不同版本之间的时钟频率兼容性问题
    • 某些版本需要特定的 C2000Ware 版本才能实现兼容性

    本文档提供了有关在各种应用中使用 controlCARD 时的硬件连接、开关配置以及正确设置过程的详细技术信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。