This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:采用 HRPWM 的直流 TZ 和 CMPSS 运行

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537281/tms320f28p559sj-q1-dc-tz-and-cmpss-operation-with-hrpwm

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1

工具/软件:

您好 专家、

您能否告诉我们具有直流、TZ 和 CMPSS 操作的 HRPWM、如下所示:

1)  跳闸不能反映在波形中,直到它通过数字比较或跳闸区。 这些直流和 TZ 的分辨率即使是 HRPWM 操作也不会提高。 我的回答正确吗?

2) 模拟比较器对 HR ePWM 的输入不能为高分辨率。  

此致、
菅原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    以下是附加信息。

    2) 模拟比较器对 HR ePWM 的输入不能为高分辨率。  
      这用于在比较器导通时相应地反转 PWM 的输出。
     如果在动作限定器模块中计数器增加时发生比较器 (DCAEVT)、我们会考虑掉 OUTA 和升高 OUTB 等行为。

    此致、
    菅原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菅原仁

    当使用 CMPSS 进行 CBC 跳闸 ePWM 时、不需要 HRPWM 操作、因为它是关闭或使 ePWM 输出跳闸的模拟事件。 在 ePWM 模块中、跳闸区块位于信号链的最末端、因此动作延迟非常小。

    此致、

    Sumit