This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:在 Instaspin 中集成 SCI 通信

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535856/instaspin-bldc-integrating-sci-communication-in-instaspin

部件号:INSTASPIN-BLDC
《Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28069M》

工具/软件:

你好  

当 instaspin FOC 运行时、我想在 GPIO 9 和 GPIO11 上的 TMS320f28069M 控制器上使用 SCI 通信。  

单独 Instaspin 和 SCI 正在工作、但无法一起工作。

有任何参考文献??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您遇到仅同时运行的问题,请检查您的硬件 — 是否为 SCI 的 GPIO9 和 11 正确的 IO 引脚? 它们是否还用于与电机控制相关的用途? 如果这样没有解决问题、请考虑使用 SCI ISR 需要花费多长时间。 它是否干扰了电机控制过程?

    此致、
    Jason Osborn