This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034-Q1:器件本身未通电时 VDAC 引脚上的输入电流可以容忍。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538170/tms320f280034-q1-input-current-on-vdac-pin-tolerable-when-device-itself-is-not-powered

器件型号:TMS320F280034-Q1

工具/软件:

您好、

客户遇到当前设计  TMS320F280034-Q1 未通电、但 VDAC 输入引脚在有 33mA 电流的情况下会看到 3.3V。

这是可以容忍的、还是他需要更改设计?

多谢致以诚挚的问候

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    我们不允许器件的任何引脚的供电电压高于 VDDA/VDDIO、因此在这种情况下、它违反了 DS 要求。  客户将需要重新设计。  如果该引脚违反了我提到的条件、则有可能导致器件长期损坏。

    此致、
    Matthew